This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万:在非Thunderbolt设备中使用TPS6.5983万

Guru**** 2546240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627708/tps65983-using-tps65983-in-a-non-thunderbolt-device

部件号:TPS6.5983万

您好,

我们计划将TPS6.5983万芯片组用于电源和充电器装置。 根据TPS6.5983万数据表中提到的内容,它仅适用于Thunderbolt设备。 但是,我们不打算使用Thunderbolt架构,因为我们没有任何通过USB传输数据的要求。  

请告诉我TPS6.5983万是否可用于不使用Thunderbolt架构的设备。 另外,如果我们在非Thunderbolt设计中使用TPS6.5983万芯片组,请告诉我我们是否将获得TI的支持。

附注:我们已经了解了TPS6.5982万,TPS6.5981万和TPS6.5986万。 TPS6.5982万的交货周期对我们来说是不可行的。   TPS6.5981万和TPS6.5986万不符合我们的要求。

此致,

Raunaq Sinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raunaq

    我们的团队正在努力解决TPS6582可用性问题,这将优化交付周期。

    对于非Thunderbolt设备,我们建议您使用TPS6.5982万。

    此致,
    Atiq