This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TCA8418:TCA8418

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627712/rtos-tca8418-tca8418

部件号:TCA8418

工具/软件:TI-RTOS

您好,

我在我的应用程序中使用TCA8418键盘IC。我在应用程序中使用STM8AF控制器,我需要一次读取两个按键,有时还需要读取我缺失的释放条件之一。我尝试读取数据表中提到的键盘 检查钥匙锁和事件计数器寄存器(0x03)。在那里,我得到了计数值,如果我尝试读取FIFO,它给出了值zero.please share (如果您有示例代码)  

此致1.

Prabhulinga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Prabhulinga,
    以下页面中有固件示例。 这应该会让您知道该做什么,但请记住,我们不负责验证您的软件和实施,它仅供参考。

    www.ti.com/.../toolssoftware

    Francis Houde