This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF1610:Ref_mode

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF1610, DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625105/ds110df1610-ref_mode

部件号:DS110DF1610
主题中讨论的其他部件: DS125DF1610

团队,

我们的一位客户正在使用DS110DF1610。  他们观察到0x36中的REF_MODE设置在复位后设置为B00 (无引用)。  根据数据表,这些位在重置后应该是B11。  您是否有任何解释,说明这些位是如何的B00?

即使将设置更改为B11,也不会帮助实现可靠的锁定。  有时需要几个小时才能锁定。  有时,它会锁定并显示较高的BER。  这是否与REF_MODE位设置错误有关?

谢谢!

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Darren:

    将其移至另一个论坛以获得更多可见性。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认客户首先按照下面的说明选择信道寄存器?

    表。 共享信道选择全局注册

    全球注册

    说明

    0xFF

    7时02分

    不使用这些位,默认值为0

    1.

    1:广播写入所有通道,0xFF[0]必须设置为1。

    0:正常操作,选择0xFC和0xFD中定义的通道寄存器

    0

    1:选择通道寄存器

    0:选择共享寄存器

    真诚地,

    Rodrigo Natal

    HSSC应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rodrigo:

    非常感谢您的再次光临。

    我们正在正确选择信道寄存器。 我们制造基于DS125DF1610部件的设备的时间已超过一年。 我们的一个客户请求8.5Gbps速率的支持,因此我们使用DS110DF1610部件为他们构建了一个有限的批次。 除了一个部件之外,其它设备都是相同的。

    我们修改了一个小的初始化例程,以考虑零件之间的细微差异。 REFCLK默认频率(25MHz与125MHz)等。DS110DF1610设备的行为不同。 无法在特定信道上锁定数小时,显著降低HEO。 我转储了两个部件的通道寄存器的默认值,并发现参考模式位的差异。
    将这些位设置为“1”没有帮助。

    今天,我们在一个板上用DS125替换了DS110 (每个板上有4个芯片),它开始按预期工作。 HEO > 0.81 ,Veo > 300mv (由FPGA PRBS 31模式外部提供)会立即锁定所有通道。

    谢谢!

    此致,
    Sergey Sardaryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 其他一些尝试事项:

    • 确保正确编程CDR速率
      • Stadnard速率设置可通过信道寄存器0x2F应用
      • 如果应用数据速率不是再定时器标准速率之一,则可通过通道寄存器0x60 - 0x63对自定义速率进行编程
    • 尝试在DS110DF1610上设置0x3A至0x00
    • 在DS110DF1610上,通道寄存器0x36应设置为0x30
    • 作为故障排除练习,您可以尝试禁用DS110DF1610上的某些CDR锁定限定符,以查看CDR是否锁定
      • 通过设置0x0C[3]=0禁用单位转换检查
      • 通过设置0x2F[2]=0禁用ppm检查
      • 通过设置0x2F[1]=0禁用FLD检查

    此致,

    Rodrigo Natal

    HSSC应用工程师