This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:状态寄存器(0xA1)行为

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626438/tps65982-status-register-0xa1-behavior

部件号:TPS6.5982万

大家好,

我有三个关于状态寄存器中某些寄存器的行为的问题(0xA1)

1.您能告诉我状态寄存器中的HighVoltageWarning[字节1-4:bit28]的行为方式吗?
特别是,我的客户想知道此寄存器的行为是“Monitoring Real Time HighVoltageWarning Condition and automatically cleared if the condition is removed”或“Latched HighVoltageWarning Condition in operation and need to read ones to be clear the bit”。

2. 我了解,只有当ConnState[3:1]为"000b"时,插头Present [0]才会变为“No plug Present,0b”。
这种理解是否正确?

3.关于ConnState[3:1], ConnState[3:1]对于110b和111b而言,是哪种类型的C操作?

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    1.当PD控制器作为电源工作且VBUS电压高于指定的限值时,HighVoltageWarning Status位将为高
    当前PDO。 当电压低于该值时,HighVoltageWarning (高电压警告)位将再次变低。

    2.当端口未连接任何设备时,存在的插头[0]将为“不存在插头,0b”。 当ConnState为000b或001b时,可能会发生这种情况。

    3.连接另一个功能齐全的C型设备且C型端口作为接收器时,可能会出现ConnState 110b。 连接到另一个全功能Type-C设备且Type-C端口作为源时,可能会发生ConnState 111b。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric San,

    感谢您对此问题的及时回复。

    您对问题1的回答中有两个不明确的点。

    第一
    >PD控制器作为源运行时,HighVoltageWarning Status位将为高
    >VBUS电压高于电流PDO指定的限值。

    >VBUS电压高于电流PDO指定的限值
    这是否意味着0x28系统配置寄存器中的HighVoltageWarningLevel位?

    2号
    >当电压低于此值时,高电压警告位将再次变为低电压。
    您的意思是自动清除该位吗? 还是需要阅读登记簿才能清楚?

    我可以关闭问题2和问题3。

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    1,是的,正确,如果电压高于0x28中的HighVoltageWarningLevel配置,则HighVoltageWarning Status位将为高。

    2,您必须重新读取寄存器才能清除该位。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric San,

    谢谢,我明白了。

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eric San,

    对不起,我又问了一个关于HighVoltageWarning事件的感应点的问题。

    我了解TPS6.5982万是通过您在另一线程中的答案来感应VBUS以实现OVP功能。

    HighVoltageWarning事件的感应点在哪里?

    此致,

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    在TPS6.5982万的VBUS引脚(引脚H11,J10,J11和K11)上监控VBUS电压。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric San,

    谢谢,我知道这两种功能都在监控VBUS引脚的电压水平。

    此致,
    Takashi Onawa