This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LI:USB 2.0 实施,带USB C端口

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LI, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627284/tusb320li-usb-2-0-implementation-with-usb-c-port

部件号:TUSB320LI
主题中讨论的其他部件: TUSB320

您好,

对于设计,我想集成一个USB C端口,因为我想从端口中获得2-3安培的电流。 微控制器(ATSAMD21J18A)具有USB 2.0 的本机支持。

TUSB320LI是否是正确的芯片? 端口将始终面向上游。  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gijs:

    TUSB320能够支持高达3A的当前广告和检测,此设备无法提供,我的意思是,此设备不支持供电。 您能否澄清一下,您是否正在寻找支持供电功能的端口控制器?

    谢谢!
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回复。 让我用一个示意图加以澄清。

    J1是USB C连接器,U2是TUSB320LI。 ATSAMD21J18连接到3V3导轨以及USBDM和USBDP线路。

    在本原理图中,我希望从 Vin导轨和U3抽取大约2 - 3 A的电流。 此设备将始终从USB端口中获取电流,并且从不提供电流。  

    我正在寻找的是一个端口控制器,它可以协商并请求主机设备的5V和3A电流。 TUSB320是否适合此角色?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gijs:

    根据您的示意图,TUSB320符合您的要求,在这种情况下,设备将配置为支持3A (高电流模式)。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队