This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:IO扩展器功率消耗

Guru**** 2534810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623290/tca6424a-io-expander-power-dissipation

部件号:TCA6424A

您好,

在我们的项目中,我们将使用此 TCA6424ARGJR IO扩展器部件。 我们需要 澄清以下几点。

1.此部件消耗的最大功率是多少?

2.此零件的最高结温是多少?

3.我们将使用所有IO引脚,其中每个引脚吸收大约10mA的电流。 该零件是否适合此类应用?

谢谢,此致,

Shahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shahul,您好!
    您使用什么来装载货物? 一个LED? 如果是,它们是否都是相同的VF? 什么是VCCI和VCCP?
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis Houde,

    我们使用LED作为负载。 每个LED的vf为2.2V。

    VCCI = 3.3V

    VCCP = 3.3V

    此致,

    Shahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahul,您好!

    1)部件中的最大耗散功率是由IOS和ICC导致的功率消耗。  

    您将需要添加一些与二极管串联的电阻,否则可能会损坏部件,这将有助于部件内的功率消耗。  最大I_OH (高电平输出电流)为最大10mA   我绘制了一张图表,解释了问题以及如何解决问题。  请参阅以下内容:

    放置串联电阻器还有其他一些好处,1)部分的功耗减少2) FET的电阻随温度,Vcc和过程而变化很大,但Rled的电阻不会。  这意味着通过LED的电流更稳定,这意味着亮度一致。  

    与此应用相比,ICC (=ICCP+ICCI)的功耗通常非常低。  下面介绍如何计算假设Vcc和VCCI电压相同的最坏情况。

    2)作为一般近似值,使用最大工作自由空气温度作为最大接点温度。  我们不能以这种方式保证,但这是一种很好的估计方法。  

    3) 请参阅1)了解答案

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis,

    该器件能够通过每个输入/输出吸入25mA。 如果所有24个输入/操作系统都需要吸入10mA,则GND引脚应承载240mA电流-这超过绝对最大额定值。

    此设备的GND引脚是否有建议的最大持续电流定义?

    谢谢

    Sriram SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sriram:
    您绝不能超过绝对最高评分。 出于安全考虑,我建议始终降低该值。 此外,请记住,根据您驱动LED的方式,高侧与低侧,电流可能分布更广。 通过GND的"连续电流"的ABS最大额定值为200mA,VCCP的最大额定值为160mA。
    Francis Houde