This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD11:辐射容差

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD11-HT, SN55LVDS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626111/sn65hvd11-radiation-tolerance

部件号:SN65HVD11
主题中讨论的其它部件: SN55LVDS31

您好,  

我们正在开发一个新的空间通信平台,我们正在考虑使用 Transciver SN65HVD11-HF, 我们需要知道它是否具有RAD*容差,我们还需要收集资格证明文件。

SN65HVD11-HF已经用于任何空间任务(空间遗产)。

在您的数据库中,我们还找到了微芯片 SN65HVD11-HD,但我们没有发现两者之间的任何差异。 (SN65HVD11-HD/SN65HVD11-HF)

*辐射  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉斐尔
    我假设您指的是SN65HVD11-HT。
    本设备适用于高温操作。 尚未针对See或TID对其进行辐射特征。
    我们确实有几个符合空间要求的差分驱动器/接收器。
    请单击此处:
    www.ti.com/.../space.html

    此致,
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈,
    对不起,是SN65HVD11-HT。
    我们正在寻找差分接收器和收发器。借助辐射,我们的空间经过了3.3 电压的验证。
    但我在您的链接中找不到任何内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉斐尔
    我们确实拥有SN55LVDS31,32,33器件,它们是V类3.3V LVDS发送器和接收器。

    此致,
    涉水