This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:DS90UB954 CSI输出数据速率

Guru**** 2541830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627548/ds90ub954-q1-ds90ub954-csi-output-data-rate

部件号:DS90UB954-Q1

大家好,

我的客户在一个新项目中使用了DS90UB954。 CPU的最大数据速率限制为600Mbps。 如果配置为954至400Mbps,则仅传输视频信号是不够的,CPU不允许800Mbps。 我们可以将CSI输出配置为500或600Mbps吗? 500Mbps足以满足此应用程序。

谢谢!

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike,

    抱歉 ,我们不建议在CSI端口的每条通道上以500m或600Mbps的速度运行UB954。

    您是否可以共享您的处理器部件号和视频格式? 是否可以将XO频率从23M扩展到26M以满足您的处理器要求?

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven,

    26m仍不够。所需的最低速率为460MHz。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的处理器在这里似乎不太友好。 如何计算460Mbps/信道? 您是否使用4通道模式? 或者您是否可以扩展2个CSI-2端口?

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是1080p60的RAW12数据。 1920*1080*12*60*因1080因子。编码因子为~ 1.25。无论如何,4个通道的400Mbps是不够的。
    顺便说一下,954不支持使用2个CSI端口传输单输入,对吗?

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike,是的,UB954无法通过2csi端口传输信号输入,UB960可以支持。
    对于您的数据速率,每个通道的有效负载仅为~373Mbps,使用额外的10 % 消隐(您可以将1.25 因数降低为1.1),您可以尝试26MHz REFCLK。

    此致,
    Steven