This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS213:支持V-by-One HS

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627601/hd3ss213-supporting-v-by-one-hs

部件号:HD3SS213

您好,

 

关于HD3SS213上的V-对一HS,我的客户提出了一个问题。

(问题)

此设备是否支持V-by One HS?

根据数据表,DA/B/C的数据速率高达5.4 Gbps。

因此,我认为逐项对等房协将会提供这项服务。 (最大4Gbps)

如果是,是否有任何需要注意或关注的地方?

他们将使用8个设备进行1:2和2:1交换。

 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tao:

    本设备适用于1.2 ;如果V-by-One具有类似的电气特性,则应能正常工作。
    除了考虑支持的数据速率外,我还会检查支持的最大差动电压1.8Vpp和支持的最大共模电压2V
    如果逐项参数在范围内,您可以将HD3SS213用于您的应用。

    每个设备是否会同时切换4个不同的设备?

    此致