This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:良好布局/EMC性能的建议?

Guru**** 2542670 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210, TUSB1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626680/tusb1210-recommendations-for-good-layout-emc-performance

部件号:TUSB1210

尊敬的团队:

我们的客户在使用另一家供应商的不同设备时遇到了问题,并考虑将我们的TUSB1210与Zynq FPGA结合使用。

另一台设备未通过EMC测试(B类),因此他询问我们是否有一些文档有助于实现良好的布局以避免第三次硬件迭代。

我看到数据表中有布局指南,但可能有更多信息/提示和技巧?

谢谢,致以诚挚的问候
马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Martin,

    感谢您的选择。
    除了数据表布局部分的观察内容之外,我建议将TUSB1210放置在尽可能靠近FPGA的位置,并尝试匹配ULPI通道的长度。
    此外,请检查以下帖子及其他建议:

    e2e.ti.com/.../40.0531万

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jorge,

    非常感谢您的回答。
    您分享的帖子/链接所附的文档更像是在谈论BGA软件包中的TUSB1211。
    软件包是否是x10和x11之间的唯一区别,以便我们可以将类似的特性应用于我们的请求?

    谢谢,致以诚挚的问候
    马丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Martin,

    正确;TUSB1210和TUSB1211在封装和功能上都有一些差异(TUSB1211支持电池充电器检测,OTG 2.0 ,ACA,SOF;REFCLK为1.8V),但可以应用相同的布局准则。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jorge,
    感谢您的回答。 如果我有后续问题,请随时通知您。
    此致
    马丁