This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:“Auto Negotiate (自动协商)”上的“Low Level (低级别)”

Guru**** 2547090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627388/dp83867e-low-level-on-the-auto-negotiate

部件号:DP8.3867万E

我尝试将DP8.3867万E纳入我的设计,但无法使其完成与以太网交换机的自动协商。  我通过MDIO接口验证了所有绑带是否都正确,以启用自动协商。  当我用变压器后面的示波器查看差分信号时(故障排除应用注释中建议) ,电压非常低(+400mV)。  我将其与其它通过自动协商的TI以太网部件进行了比较,这些信号的测量值大约为2.5V。  我想知道该部件的内部放大器是否 熔断,或者我还可能缺少什么。  在设计最初创建时,我使用了3个电源。  我看到了有关先加电1.8V再加电2.5V的警告,并决定移除1.8V电源,因为该部件可以使用2个电源。  您是否有任何关于导致此低电压的原因的煽动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们怀疑连接的MDI端为低信号输出。 请分享示意图以进一步了解。

    此致,
    很棒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是原理图的以太网部分。  我已尝试删除R3 - R10,但没有任何帮助。  甚至在没有运气的情况下更换了偏置电阻器。  我怀疑的最后一部分是接头。  这是一个Abracon ARJ-148。  其中内置了磁性元件。  其内部的主要区别在于,它在磁性元件的每一侧都有一个单耦合电容器,而不是每对差速器有一个电容器。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    DP8.3867万基于DP8.3867万故障排除指南( www.ti.com/.../snla246a.pdf )中所述的电压线路驱动器。 磁性元件不适用于DP8.3867万。

    有关类似问题和建议的替代方法,请参阅以下帖子。

    e2e.ti.com/.../231.1031万



    此致,
    很棒