This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF1610:DS110DF1610

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627156/ds110df1610-ds110df1610

部件号:DS110DF1610

您好,

 我对DS110DF1610有一些问题。  

1. 我无法在数据表中准确地理解“组0和组1”的含义。 请您详细描述一下?

2. 如果我只使用12个DS110DF1610通道, 每个通道的数据速率为10Gbps ,而其余4个通道未使用,如何对通道寄存器进行编程?  数据通过光纤传输。

3. 如果 启用DFE的适配模式,DS110DF1610是否可以   自动获得最佳DFE参数。 如何获得精确的最佳DFE参数?  

 期待   您的回复。 谢谢。

此致,

Bing Xin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bing:

    “组0”和“组1”将在数据表的7.2 ..................................................................1- 7.2 .........................................2节中讨论。  这些组表示信道寄存器0x2F中每个设置允许或有效的VCO除法率。  数据表还指"第一组"和"第二组"。  组0 =第一组。  第1组=第二组。

    如果不存在输入信号,未使用的信道将自动进入低功率状态。  无需编程或修改未使用频道的内容。

    DS110DF1610将自动调整DFE,以在接收器采样点产生最佳的眼孔。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    感谢您的回复。
    我还想了解有关寄存器配置的更多信息。 我的情况如下。
    TX1a,1b,2a,2b,3a,3b,4a,4b,5a,5b,7a,7b (12端口)-> 10Gbps
    在这种情况下,您是否可以向我提供注册编程信息?
    我是否必须同时对寄存器0x2F进行编程?

    此致,
    Bing Xin