This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:不同操作系统平台寄存器返回数据的解释或分析。

Guru**** 2542680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626200/tps65982-interpretation-or-analysis-of-returned-data-from-the-registers-for-different-os-platform

部件号:TPS6.5982万

大家好,

我目前正在使用此芯片,希望解释返回的原始数据位。

我知道有python文件可用于解释结果。

例如,对于寄存器0x14:

内部事件1 (0x14)
[0:0]软复位0
[1:1]硬重置0
[3:3]塞子插入或拔出0

似乎python文件使用了.dll (库文件)进行解释。

这些.dll库文件只能在Windows操作系统中使用。 我想在Mac OS环境下进行开发。 到目前为止,我还没有找到任何Mac OS的库文件。

因此,我想检查一下,我是否错过了任何用于查找python在Mac OS环境下使用的库文件的站点。 -->问题1。

问题2,

我想检查TI是否提供了任何源文件来解释原始数据位。 它可以是任何语言版本,最好是C或C++语言版本。

希望很快能收到您的回复。

提前感谢。

此致,

Andi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andi,

    TI不提供任何源文件来解释此数据。 所有主机接口寄存器的位信息都记录在 www.ti.com/.../slvuan1a.pdf中 -主机应用程序应相应地解释数据。

    -/Praneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Praneet:

    已理解。 谢谢。

    此致,
    Andi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andi,我要结束这个主题-如需有关该主题的其他疑问,请启动一个新的主题,并参考当前主题,以便我们更好地跟踪它。

    -/Praneet