This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:注册以查找主机和设备何时完成协商(电压和电流)

Guru**** 2541500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626223/tps65982-register-to-look-for-when-the-host-and-device-has-completed-negotiation-voltage-and-current

部件号:TPS6.5982万

大家好,

是否可以指出我应该查看哪个寄存器以了解主机和设备之间协商后确定的电压和电流是多少?

我正在使用的TPS6.5982万被配置为主机。

我想了解要读出哪个寄存器,以了解设备已请求主机提供的电压和电流限制。

谢谢

此致,

Andi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andi,

    寄存器0x34 (活动合同PDO)和0x35 (活动合同RDO)包含此信息-请参阅TRM文档@ www.ti.com/.../slvuan1a.pdf 了解有关这些寄存器的更多详细信息。

    -/Praneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Praneet:

    非常感谢。

    此致,

    Andi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andi,我要结束这个主题-如需有关该主题的其他疑问,请启动一个新的主题,并参考当前主题,以便我们更好地跟踪它。

    -/Praneet