This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553D:TPS2553D反向电压保护问题

Guru**** 2521970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627157/tps2553d-the-tps2553d-reverse-voltage-protection-question

部件号:TPS2553D

大家好:

   

我测试TPS2553D反向电压功能,输入电压为5V。然后使用直流/直流连接至输出电压, 直流电压为5.5V~6V。我再次测试Vin,电压为5.5V,故障PIN码仍然 较高。在数据表中描述"输出电压超过输入电压135 mV (典型值)持续4毫秒(典型值)。出现这种情况时,存在(VOUT–VIN)/RDS (ON)的反向电流。 “,反向电压保护功能似乎不起作用,请告诉我原因,我的测试方法中是否有任何问题? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    一个潜在原因可能是您的DC/DC将TPS2553D的输入电压充电至5.5V,然后该部件才能检测到反向电压。

    此致,
    费菲菲