This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:是否支持链路链路(IEEE CL72)?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410, DS125BR111, DS100BR210, DS100BR410, DS100KR401, DS125BR820, DS100KR800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627216/ds125df410-supports-link-train-ieee-cl72-or-not

部件号:DS125DF410
线程中讨论的其他部件: DS125BR111, DS100BR210, DS100BR410, DS100KR401, DS125BR820, DS100KR800

大家好,

DS125DF410是否支持链路链路(IEEE CL72) ?

如果此部件不支持 链路链路(IEEE CL72),则哪个部件 可用于这些功能。

我们还需要支持10G-SR/LR/CR。

谢谢

Frank Lin,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    关于IEEE 802.3 第72条,DS125DF410不支持链路培训或自动协商。

    请参考我们的10GbE驱动程序,该驱动程序支持第72条,适用于10G-SR/LR/CR应用程序:

    1通道双向:DS125BR111
    2通道单向:DS100BR210
    4通道单向:DS100BR410
    4通道双向:DS100KR401
    8通道单向:DS125BR820,DS100KR800

    谢谢!

    Michael