我有两个相同的串行器板(我可以提供原理图),当我尝试访问其中一个板上的串行器寄存器时遇到问题。 我总是使用相同的反序列化器板通道来测试串行化器板,相同的I2C访问顺序,电源看起来正常。板使用同轴电缆连接到反序列化器板,反序列化器锁存在且稳定。 FPD链路信号在两个串行器板上看起来相同(我可以看到反向通道低频信号和叠加 高频正向通道信号)。 串行器使用外部48MHz时钟(相应地设置了模式引脚电压级别)。 我是否可以执行任何链接测试(除了BIST),以帮助我找到主板的问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有两个相同的串行器板(我可以提供原理图),当我尝试访问其中一个板上的串行器寄存器时遇到问题。 我总是使用相同的反序列化器板通道来测试串行化器板,相同的I2C访问顺序,电源看起来正常。板使用同轴电缆连接到反序列化器板,反序列化器锁存在且稳定。 FPD链路信号在两个串行器板上看起来相同(我可以看到反向通道低频信号和叠加 高频正向通道信号)。 串行器使用外部48MHz时钟(相应地设置了模式引脚电压级别)。 我是否可以执行任何链接测试(除了BIST),以帮助我找到主板的问题。
同时,我还运行了几个测试。 有问题的串行器直接连接到I2C主控制器,以便检查以这种方式访问串行器的寄存器的可能性,并读取地址0x0C的状态寄存器。串行器可访问 ,0x0C寄存器的内容是0x20,因此似乎没有RX锁定。 未检测到链路(同时在反序列器侧检测到锁定,存在低频反向通道信号-由示波器检查)。 数据表指出 生产版本的修订ID为0x00 (至少这是我对该数据的理解)。 从0x0C内容看,串行器的ID不是 "生产版本"的ID。 这是问题的根源吗? 我还检查了FPD链路电源去耦滤波器导致问题的可能性,方法是将其从线路上断开并直接为串行器供电,但问题仍然存在。
你好,Hamzeh,
我们有30块电路板,其中大多数电路板工作正常。 我所描述的问题存在于4块板上,我们必须在开始生产新的板组之前找出导致问题的原因。 我知道问题可能 与印刷电路板/组件相关,但我无法找到印刷电路板或安装组件的任何问题。 有时,当I2C初始化通过时(出现许多错误,但我通过为 initi序列添加重试次数来补偿),通过正向通道传输的视频是稳定的(解串器侧没有丢失锁定)。 因此,显然,转发信道正常,只有 后信道无法正常工作。 我猜测电源滤波器可能是原因(低频带去耦的坏高电感电感器),但在我从 同轴线路断开滤波器并将其直接连接 到外部 线性电源后,问题仍然存在。 所以我唯一能找到的对我来说可疑的东西就是那个修订ID号。 这是问题的根源吗? 版本0x01和0x00之间有何区别?
此致
Goran