This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:ULN2003AD和ULN2003ADE4有何区别?

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627219/uln2003a-what-s-the-difference-between-uln2003ad-and-uln2003ade4

部件号:ULN2003A

您好,TI的员工,

 你好。

 请教授 ULN2003AD和ULN2003ADE4之间的区别是什么? 我无法在数据表中找到差异描述。

此致。

蒋伟智

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 一个常见问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiang:

    E4版本是TI不再提供的较旧的可订购部件。 AD版本是我们的零件的活动版本,但它们是相同的。  

    谢谢!

    黄国章