This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 处理器选择

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626698/processor-selection

我需要  一个带有USB接口 ,以太网接口和64 GB 闪存的处理器。

MCU不会提供像64G字节这样的ROM存储器大小,因为它只有少量的片上存储器。

请推荐支持此要求的ME处理器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vikas:

    大多数Sitara处理器都有USB和以太网接口,但如果您想要64 GB内存,则必须使用外部存储,如eMMC,SD卡或外部USB存储。
    处理器的选择应取决于所需的性能,功耗,价格和其他一些标准。 因此,您可以使用以下链接页面,该页面将帮助您查找Sitara处理器:
    www.ti.com/.../products.html

    巴西
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我它是否支持64 GB 闪存
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,Sitara系列处理器(如AM335x,AM437X和am57xx)支持它。

    巴西
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中没有提到64 GB 闪存支持。此处提到它支持4.5。请清除我对4.5 是否支持64 GB 的怀疑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外,请说明此 AM437x SitaraTm处理器将支持64 GB 闪存