This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:I2C问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625868/ds90ub925q-q1-i2c-questions

部件号:DS90UB925Q-Q1

尊敬的团队。

在DS90UB925 / 926的设计过程中,I2C通信被确认为正常。

但是,如果您检查DS90UB925中的I2C波形,输出将如下所示。

我不知道为什么会出现第4个波形。

波形4的值为0X9A。

您可以检查一下吗? 

谢谢。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这已分配给应用程序工程师进行审核和响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    永寿,
    您是否正在使用I2C主控制器连接UB925?

    此致,
    Steven