This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2043B:TPS2043B限流问题

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2043B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627049/tps2043b-tps2043b-current-limited-question

部件号:TPS2043B

鹿

  我的设计使用TPS2043B用于3通道USB端口, 我的上行设备只能提供5V/1.6A电源。 我想使用TPS2043B将每个USB端口的输出电流限制 为500mA。 可以做到吗?  

  在我的测试中,我发现   当我使用CC模块1.2A中的电子负载表时,它不能将电流限制在500mA。 它也能正常工作。  

  因此,我的问题是TPS2043B是否可以   将每个通道独立限制为500mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    TPS2043B可以将每个通道单独限制为500mA。