This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:TCA8418是否与基于I2C的Windows 10 HID兼容?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627024/tca8418-is-tca8418-compatible-with-windows-10-hid-over-i2c

部件号:TCA8418

您好,

我有一台安装了Windows 10的嵌入式PC。

我有一个I2C可用于HID设备。

TCA8418是否与Windows 10兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mauro,
    我不确定与I2C上的Window 10 HID兼容意味着什么? 该部件于2009年发布,早在Windows 10之前就已发布。 TCA8418支持标准I2C通信,因此,驱动程序的开发人员需要确保其与TCA8418配合使用。

    您能否详细说明您要弄清楚的是什么? 您是否有您所指的规格? 如果是,您能否与我分享?
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会更好地解释我的问题。

    我计划使用Braswell SOM–System On Module (Braswell SOM–系统模块)(请参阅 https://www.solid-run.com/intel-braswell-family/braswell-som-system-on-module/braswell-som-documentation-block-diagram/)

    此模块在连接器上提供I2C,您可以与一些I2C外设(键盘,I/O等)连接。

    启动windows 10后,如果您打开设备管理器,在人机接口设备下,您会看到一个项目:I2C HID设备。