This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:启用浮动的销设置

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627169/lmh1218-enable-pin-setting-of-float

部件号:LMH1218

您好,TI:

我要确认启用(PIN#:6)。   在"引脚说明表"中。 引脚的默认leve是float,并且它是保留函数。

如果 我保持引脚 打开,  设备将 进入断电模式或正常 操作模式?  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kobayashi-san,

    如果使能引脚保持浮动状态,则设备将在正常操作模式下运行。

    但是,由于浮点状态在数据表中列为"预留",我们仍然建议将此引脚通过1kOhm电阻器拉至VDD (2.5V)以进行正确的引脚配置。

    谢谢!

    Michael