This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1023A:sn65lv1023A和sn65lv1224B

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1224B, SN65LV1023A, DS92LV18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626601/sn65lv1023a-sn65lv1023a-and-sn65lv1224b

部件号:SN65LV1023A
主题中讨论的其它部件:SN65LV1224BDS92LV18

大家好,

客户需要 参考sn65lv1023A和sn65lv1224B的示意图。

您会为我提供此信息吗?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    您需要一个示意图符号还是一个完整的示意图?

    我认为我目前在线使用的最接近的原理图 是 DS92LV18用户指南。 DS92LV18类似于LV1023和LV1224的功能,它只有18位而不是10位。

    www.ti.com/.../snlu011.pdf

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    感谢你的帮助。
    客户需要完整的示意图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    很抱歉,我没有完整的示意图来帮助解决问题。  请告诉我是否有关于客户示意图的特定问题。  我可以帮助他们朝着正确的方向前进。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    好的。 如果客户有示意图问题,我将更新帖子。 感谢你的帮助。