This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:ADDR_EQ引脚的一些问题

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626593/sn75dp130-some-question-about-addr_eq-pin

部件号:SN75DP130

您好,

我们的客户使用SN75DP130,有一些问题。

Q1) ADDR_EQ引脚中是否有下拉或上拉电阻器?

Q2) ADDR_EQ的输入电流值如何?

Q3) VIH,VIM,VIL的阈值电压如何?

Q4)如果客户选择了VIL级别,是否可以通过配置
    将 ADDR_EQ引脚直接连接至GND?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Naoki,

    我正在寻找信息来回答您的问题;同时,这也是我发现的。

    推荐的上拉/下拉为4.7K;要获得VIM,必须将两个电阻器都放在外部。

    数据表的7.3 部分中包含用于设备控制信号的Vil和VIH

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises,您好!

    感谢您的回复。
    我检查了DS上的7.3 部分。
    Vil=0.8V (最大值) ,VIH=1.9V (最小值)
    VIM的电压范围是0.8V到1.9V,对吧? 还是更窄?

    我将等待您的研究。

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Naoki,

    这就是我发现的

    Q1) ADDR_EQ引脚中没有下拉/上拉电阻

    问题2)我们没有精确 的参数,因为它应该在uA范围内

    Q3) VIH和Vil是内部数据表,对于VIM,使用Vcc/2

    Q4) VIH可直接连接至Vcc,而Vil可直接连接至GND,对于VIM,使用相同值的电阻器进行上拉/下拉

    VIM的范围应该稍微窄一点,请将其设置为Vcc/2,对于上拉/下拉电阻值相同

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises,您好!

    感谢您的回复。
    我会向客户反馈此信息。

    谢谢!
    Naoki Aoyama