This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3086E:考虑电缆长度和比特率

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3086E, SN65HVD54, THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624603/sn65hvd3086e-consideration-of-cable-length-and-bit-rate

部件号:SN65HVD3086E
主题中讨论的其他部件: SN65HVD54THVD1550

你(们)好

我们正在寻找符合以下要求的全双工RS-485驱动器和接收器。

比特率:2.5Mbps

长度:300 m

连接:1:1.

我们正在考虑SN65HVD3086E和SN65HVD54。

我认为SN65HVD54由于其传播延迟而似乎难以满足要求,但SN65HVD3086E会更好。

您认为哪一项是正确的?  能否告诉我们您的观点?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,SN65HVD3086E可以满足这些要求,是一个不错的选择。 如果您有任何疑问或需要任何支持,请告诉我。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max

    感谢您的回复。

    是否有一种好的方法来估计设备在特定电缆长度和比特率下是否能很好地工作?
    实际上我可以选择SN65HVD3086E,但我选择它的原因是相对而言传播延迟很小。

    如果您有基准测试,您能告诉我吗?

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除非您的应用程序需要特定的延迟,否则在通过较长的链路操作时,传播延迟通常不是您需要考虑的因素。  即使这样,数百米电缆的延迟通常也要比通过收发器IC的延迟大得多。  对电缆长度性能的主要影响因素往往是电缆本身。  在低频 和长距离时,您需要注意直流电阻,因为这会导致信号衰减(特别是当与低阻抗线路终端连接时)。  在较高频率下,您还需要考虑电缆的频率相关损耗;通常,电缆具有"低通"特性,这意味着其损耗会随着频率的增加而增加。  这种不均匀的损耗会使信号波形失真并产生抖动。

    以下是标准RS-485链路在公用布线上的距离与数据速率特性的一般准则(TIA/EIA-485标准中显示了这一点):

    您可以看到,您的用例将导致相对较小(< 5 %)的抖动量。  我们还测试了与SN65HVD3086E非常相似的收发器,它们采用标准电缆,如5E类和Belden 3105A,并且在300 m / 1000英尺范围内表现良好。

    顺便说一下,您提到的另一个设备(HVD54)也可以支持此距离。  听起来您并不需要设备所具有的高输出差分电压,因此我认为HVD308x更经济实惠。

    此致,
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max

    感谢您的回复。

    我对以下评论很感兴趣。
    >我们还测试了与SN65HVD3086E非常相似的收发器,采用了标准
    > CAT 5E和Belden 3105A等电缆,性能良好
    >1000英尺/ 300 m

    我知道您在使用SN65HVD3086E的1000英尺300 m 上看到了良好的性能,可以在什么位速率下执行?  是否在没有任何附加组件(如均衡电路)的情况下实现了这一目标?


    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    以下是在1000英尺范围内操作的新型RS-485器件的差动输入和单端输出眼图示例。 CAT-5E电缆:

    电缆末端的差分信号,2 Mbps

    相应的接收器输出,2 Mbps

    电缆末端的差分信号,3 Mbps

    相应的接收器输出,3 Mbps

    电缆末端的差分信号,4 Mbps

    相应的接收器输出,4 Mbps

    超过~4 Mbps时,我会认为抖动量太高,无法实现低比特误码率链路。  此时,使用均衡(如另一线程中所述)将是提高信号完整性的一种方法。

    此致,
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max

    >以下是的差动输入和单端输出眼图示例
    >在1000英尺 CAT-5E电缆:
    这听起来确实很棒!
    在没有均衡电路的情况下,它似乎可以在300 m 电缆长度为3Mbps时实现良好的性能。

    顺便说一下,新设备是否意味着它正在开发中?

    不管怎样,如果您提到的较新设备与SN65HVD3086E相似,并且性能相似,则客户选择SN64HVD3086E听起来不错。

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是,我无法在此公共论坛上透露有关未发布设备的更多信息,因此,如果您想要了解更多信息,我们需要离线联系,以确保NDA到位, 等等。如果您有当地的TI联系人,他们应该能够提供帮助。

    我发送的数据应该与SN65HVD3086E非常相似,因此我同意继续评估该设备以满足您的应用需要。 由于大多数RS-485收发器采用标准尺寸和引脚分配,因此您可以在新设备可用时轻松地将其传输到新设备。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max

    感谢您的回复。
    我已理解。

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    以前我提供了一些关于未释放收发器的数据。 该设备现已正式发布,因此您可以在此处找到有关该设备的更多信息:

    THVD1550
    www.ti.com/.../THVD1550

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max

    感谢您提供有用的信息。

    我会将其用作参考。

    BestRegards