This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:TUSB544驱动器功能

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626802/tusb544-tusb544-drive-capability

部件号:TUSB544

主席先生,

请问,1.35GHz和2.7GHz的驱动器性能可以达到多少dB?

谢谢~

此致,

Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Driscoll:

    有关线性均衡水平的详细信息,请参阅数据表上的图19和20 (第14页)。

    此致,
    豪尔赫