This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] pH和EC感应模块

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626879/ph-and-ec-sensing-module

主题中讨论的其他部件:LMP9.12万LMP9.1万

我们可以使用哪些TI产品来检测化学混合物的pH值和EC? 是否有pH和EC组合模块,它们是否与launchpad兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢您对TI的关注。 请查看以下部分:

    LMP9.12万 -集成AFE,用于低功率pH值感应应用

    LMP9.1万 -可配置AFE电位器,用于低功耗化学传感应用

    请务必使用Webench (r)设计辅助工具来帮助此部件的每个部件。 每个部分的网页(左侧)中都有链接。

    此致