This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:规格问题

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626883/hd3ss3212-spec-questions

部件号:HD3SS3212

您好,先生:  

很抱歉打扰你。

我们将使用TI HD3SS3212替换NXP CBTL0.2042万A,但某些规范需要确认。

  1. TI的参数是否在通道条件下测试?  
  2. 差分回波损耗越小,性能是否越好? 在频率为2.5GHz时,您和NXP之间的电压为7dB。
  3. 差分串扰越大,性能是否越好? 在频率为2.5GHz时,您和NXP之间的电压为5dB。

问题1图

第2季度图  

第3季度图

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lin,

    请让我与团队核实此信息。 我会尽快回来回答问题。

    谢谢!

    Luis Omar Moran

    高速接口

    SWAT团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lin:

    回答1. 是的,该参数是在通道处于开启状态的情况下测量的。
    回答2: 插入损耗的最大值是最佳性能,我的意思是-0.8dB >-1.2dB,在这种情况下,当RL =-0.8dB时,传输功率更好。 如您所知,当频率增加时,传输功能会更差。
    解答3. 串扰的值越小,性能越好,我的意思是-35dB >-30dB,在这种情况下,当xTalk =-35dB时,信号之间的耦合就越低。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队