This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5320:如何使用UCC5320驱动SiC?

Guru**** 2908920 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626809/ucc5320-how-to-use-ucc5320-to-drive-sic

部件号:UCC5320

我想知道UCC5320驱动器的设计技巧吗? 感谢您对此主题的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动SiC MOSFET时,首选负电压偏置和Miller钳位。 原因如下:

    当SiC MOSFET关闭时,Miller电容器消耗的电流会导致内部和外部栅极电阻的相对高电压降,从而引发电压峰值。 如果电压峰值高于MOSFET阈值电压,则会发生错误触发。 SiC MOSFET的阈值电压通常较低,dv/dt比Si IGBT高,因此SiC MOSFET首选有源Miller钳位。

    负电压偏压也有助于使栅极电压保持在关闭状态下低于阈值电压。

    在UCC53x0系列中,如果在高dV/dt 开关中使用SiC MOSFET,UCC5310M可能是比UCC5320E更好的选择。 UCC5310M也支持负电压偏置,尽管它没有GND引脚。 如下图所示,可以创建负电压偏置。

    如果使用UCC5320E,则需要在板上安装外部有源Miller夹紧电路,这种做法成本高昂,并且需要额外的板空间。

    注意:UCC5310M钳位阈值电压使用V形参考,如果负压偏置为-4V,则在关闭状态下,有源钳位将在-4V+ VCLAMP_TH =-1.9V时触发。