This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 内核严重错误-未同步:已尝试终止初始化! exitcode=0x0万b

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627004/kernel-panic---not-syncing-attempted-to-kill-init-exitcode-0x0000000b

您好,

我使用的是LG G3 VS985手机,并且安装了Android (版本4.4)。 几天前,我强制停止在其上运行应用程序。 当我停止它时,它的操作系统崩溃,显示Dload Memory错误。 为该卷提供了两个选项,分别用于Dload Memory和Volume Down to reboot。 如果按下VOLUME UP (增大音量)按钮,则会出现以下错误:"Kernel panic - not syncing:attempted to kill init!(内核严重错误-未同步:已尝试中止初 exitcode=0x0万b"。

如果按下调音量按钮并重新启动设备,则屏幕上会显示相同的错误。 有时,它加载了操作系统,但加载后,我立即尝试打开任何应用程序。 它已崩溃,并出现相同错误。

请解决此问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Usman:

    我建议您联系LG支持或您的手机运营商来帮助解决您的问题。