This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111:用于10G SFI的DS100BR111

Guru**** 2384820 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111, DS100BR111A, DS110DF111, DS125DF111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626360/ds100br111-ds100br111-for-10g-sfi

部件号:DS100BR111
主题中讨论的其他部件:DS110DF111DS125DF111

您好,先生,

我们将DS100BR111用于10G SFI信号调节器。 是否正常?

数据流为:

soc -> 2~3 inch FR4 -> PCI express slot -> Add on card with PCI express golden finger -> 2 inch FR4 trace -> DS100BR111 -> 1 inch trace -> SFP连接器

PCI Express连接器传输10G信号是否有使用案例?

BTW。 DS100BR111和DS100BR111A是否有区别?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Terry,

    我会将此问题移至高速接口论坛,以便获得正确的可见性。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Terry,

    DS100BR111或DS100BR111A可用于SFI接口。  或者,如果难以满足主机眼罩要求,您可以使用DS110DF111再计时器。

    可以采用单一布局来容纳"BR"均衡器或"DF"再定时器设计。

    PCI Express连接器在阻抗控制方面有一些限制。  我会尝试利用PCI Express Gen4 (16 Gbps)布局技术来帮助进行任何反射。  我还建议使用85欧姆差分阻抗目标,以便更好地与连接器配合使用。

    111和111A之间的差异只是输出VOD电平。  否则它们是相同的设计。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lee:

    谢谢您的评论~

    是的! 对于DS100BR111,10G SFI应该可以。

    我们将在此环境中试用DS125DF111,这比重新驱动DS100BR111好。

    您是否可以共享PCB/布局PCIe Gen4设计信息?

    BTW。 Webench拥有DS1xx系列产品的仿真功能。 但它不能设置Tx -> Redriver的跟踪长度 以及从Redriver到Rx的跟踪长度。

    我的理解是否正确?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Terry,

    我们目前没有PCIe Gen4信息。  该规范处于"修订版1.0 "的最后阶段,因此我们在继续时会看到一些更新。

    下面是WEBENCH工具的一些逐步说明。  您应该能够调整驱动前和驱动后通道的损耗。

    www.ti.com/.../interface.html

    此致,