This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:UCC5350M

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626231/ucc5350-ucc5350m

部件号:UCC5350

大家好,

您是否有这样的计划?

单隔离栅极驱动器
具有Miller锁模功能
传播延迟典型值 50ns

谢谢!

H.DOI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi,您好!

    我是高功率栅极驱动器的应用工程师。

    UCC5350MCD的典型传播延迟为65ns,最大值为100ns。

    您使用需要50ns典型传播延迟的隔离单通道栅极驱动器的应用是什么?

    我们目前还没有计划推出更低延迟的新型UCC5350MCD。

    此致,
    Mateo



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mateo-San,

    感谢您对我的客户的支持。

    我是工业市场的1kW DCAC。  4件SiCFET使用。 高侧x2低侧x2。

    总线电压为800V,因此UCC2x52xx 无法满足日本PSE原始规则,即使两个引脚被拒绝。

    主到辅助隔离距离为7.6 mm。因此UCC53xx无法满足。

    ISO54xx的价格高于其他制造商。

    另一家制造商具有8引脚,但8 mm pri-sec.距离 隔离栅极驱动器。

    和显示 相互匹配的传播延迟数据。 这正是问题的关键。

    我的客户非常害怕投篮。

    您是否有好的解决方案?

    谢谢!

    H.DOI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mateo-San,

    TI可以制造SOIC(DW) 10封装吗?

    否则,TI将 损失很多时间。

    我想所有的Jap. Maker从现在起评价SiC FET, 使用 BM6.0015万FV-LB  

    TR,TF不是很好, 但可以接受。

    rohmfs.rohm.com/.../bm6.0015万fv-lb-e.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山

    感谢您提供宝贵的信息。

    目前我们没有10引脚隔离设备。

    此致,
    Mateo