This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP159RSBEVM:´s指南中的错误

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DP159RSBEVM, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626981/dp159rsbevm-errors-in-the-user-s-guide

部件号:DP159RSBEVM
主题中讨论的其他部件: TMDS181

两个问题:

´s评估模块DP159RSBEVM的用户指南中有一些错误:

sllu224a  

a)示意图中的第4页为双页,第6页(带有复位按钮)缺失

b)在眼扫描软件的说明(第8页上的2.7 章)中 ,您可以阅读:

"请注意,当设备处于重新计时器模式时,无法执行Eye Scan,它在重新驱动器模式下不起作用。"

以下哪一种模式 适用于眼部扫描?

2.是否可以使用HDMI输入端口将HDMI转至HDMI模式而不是DisplayPort转HDMI? 如何设置跳线和其它事项(软件?)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    1. a)好的,我们将更正此问题。
    B) Eyescan实用程序可以在两种模式下使用,但扫描功能只能在重新计时器模式下工作。

    2. EVM出厂时未安装HDMI端口。 您需要填充连接器并移动EVM上的电阻器以启用HDMI。 有关详细信息,请参阅EVM用户指南的2.5 部分。 DP159专为交流耦合DP++输入而设计,如果您正在查看HDMI到HDMI应用程序,我建议您改用TMDS181。

    此致,
    JMMN