This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:与引脚兼容的Retimer,与DS280MB810交叉点

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626731/ds280mb810-pin-compatible-retimer-with-crosspoint-to-ds280mb810

部件号:DS280MB810

您好,

我有几个问题:

1) 在DS280MB810的数据表中,它提到了“引脚兼容并提供交叉点的Retimer”。  我找不到这种兼容的再计时器吗? 您能告诉我部件号吗?如果可能,请发送数据表给我吗?  

2) DS280MB810的数据表中还显示“交叉点可以 通过引脚或SMBus寄存 器接口控制。”。 我找不到定义了寄存器的寄存器映射。 您可以给我发送此注册地图吗?

非常感谢您的帮助

Jordi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jordi:

    我会将您的问题移至高速接口论坛,以便获得正确的可见性。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jordi:

    转至产品文件夹

    www.ti.com/.../DS280MB810

    单击"特别备注"部分中的链接以请求提供数据表。

    寄存器位于您请求的完整数据表中。

    此致,