This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.0225万:支持0Hz输入?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626951/ucc20225-support-0hz-input

部件号:UCC2.0225万

您好,

一个简短的问题。 ucc2.0225万如何对PWM引脚上的DC 5V输入作出反应? 我看到ISO72xx的信号速率可以为0 Mbps。 我想知道ucc2.0225万是否相同。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jerry:

    我是UCC2.0225万的应用工程师。

    OUA 将输出高信号,而OUTB将 输出低信号(如果对PWM输入应用5V直流)。

    请确保 VCCI大于5V直流输入,以便正常操作。 表3显示了UCC2.0225万的逻辑操作。

    此致,
    Mateo