This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25.49万-Q1:输出和偏置TVS

Guru**** 2541660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626858/tps254900-q1-output-and-bias-tvs

部件号:TPS25.49万-Q1

您好,

我收到了客户的以下问题。

它在数据表9.2 .2.4 上提到了"输出和偏置TVS "。

虽然在16/18V电池的情况下会提及电视,但在12V电池的情况下是否需要电视?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,

    问题甚至是使用12伏电池,当输出对电池短路时,可能会由于一些Paratic而产生一些响铃。
    因此我们使用TVS来避免电压超过18V,这是最大的持续电压。

    此致,
    费菲菲