This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:#RESET=Low期间I2C访问

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625639/tca9546a-i2c-access-during-reset-low

部件号:TCA9546A

大家好,

如果 发生I2C访问,即使  #重置引脚为低电平,TCA9546A是否也会发送nack?

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    八分三,

    当将重置引脚拉低时,所有通道都被取消选择,I2C状态机重置。 因此,在重置设备时,不应存在确认位。 您是否长时间按住复位引脚低?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eric San,

    很抱歉,我的问题不清楚。
    另一 个I2C从属设备(黄色)与我 客户的系统中的TCA9546A的同一I2C总线连接。



    我听说在 TCA9546A的#reset引脚期间,主设备对黄色设备的访问量低,主设备无法访问黄色设备。
    另一方面, 在 TCA9546A的#reset引脚为高时,主控制器可以访问黄色设备。

    在 这种情况下,我的客户看不到SDA和SCL的波形,但想知道当#重置为低时,TCA9546A是否会拉低SDA或SCL。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita-san,您好!

    当TCA9546A保持在复位状态时,所有信道都保持在高阻抗状态,因此您仍然可以与"SDA"和"SCL"总线上的从属设备进行通信。  

    Francis Houde