This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:最小/最大内部上拉电阻值

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625479/tca8418-min-max-internal-pull-up-resistance-values

部件号:TCA8418

您好,

能否告诉我TCA8418的最小/最大内部上拉电阻值?
仅在数据表中提到,在“6.5 电气特性”中,rint的典型值为105kohm。

提前感谢您的参与。

此致,

Takishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takishin,

    遗憾的是,我们尚未确定此电阻器的变化量的特征,但根据对设计的审查,变化量的保守限值应为+/- 20 %。 如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    Max Robertson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max,

    感谢您的回答。
    我理解。

    此致,
    Takishin