This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:C型连接USB PD和BC 1.2

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626825/tps65982-type-c-connection-usb-pd-and-bc-1-2

部件号:TPS6.5982万

大家好,

TPS6.5982万能否与USB PD和BC 1.2 兼容(也可以执行数据通信)?

即使周围使用其他IC和交换机IC,也可以。

Connection;TypeC <--- CABLE --> Type C

此致,

Kenji Ohno /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kenji:

    是的,TPS6.5982万可以同时支持USB PD和BC 1.2 ,但它仅支持通过USB的广告牌类设备。

    谢谢!
    拉胡尔