This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.362万:DP8.362万

Guru**** 2940160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625795/dp83620-dp83620

部件号:DP8.362万

您好,

使用连接到DP8.362万 TI PHY的Altera IP核心设计MAC核心,

我遇到了在DP8.362万 TI PHY中对寄存器进行编程的需要,这会影响两个器件之间的连接。

配置I AIM为MII 10/100/1000BASE-T

我们是否可以开会获取有关DP8.362万 TI PHY编程的简短教程或其他方法

您能否向我推荐一位专家工程师,他可以咨询如何处理此类协议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请提供上述建议。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hen:

    DP8.362万是10/100设备,因此不能用于1000Base-T应用。 我们拥有DP8.3867万系列千兆设备,可在10M/100M/1000M速度下工作。
    MII是您要编程的唯一配置吗? 如果要在MII模式下使用DP8.362万,则可以使用引导电阻器来执行此操作。 这样您就不必使用软件。 可通过连接DP8.362万的RX_DV引脚(引脚39)上的2.2千欧下拉电阻来启用MII模式。

    此致,
    Aniruddha