This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要200MHz时钟的SDIO 3.0 缓冲器

Guru**** 2816995 points

Other Parts Discussed in Thread: TWL1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625363/need-sdio-3-0-buffer-for-200mhz-clock

主题中讨论的其他部件:TWL1200

您好,

我正在寻找支持200MHz SDIO时钟频率的SDIO 3.0 缓冲器。 有人能帮我提供零件号吗?

此致,
Khemraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Khemraj,

    您是否有时钟信号的电压规格? 我认为对于SDIO 3.0 ,时钟是单端LVCMOS电压电平,在这种情况下,您可以考虑CDCLVC11xx系列LVCMOS缓冲器(其中xx替换为02,03,04,06,08, 10或12 (输出数量)。 通过验证输入(Vil,VIH)和输出(VOL,VOH)的电压电平是否兼容,您可以确认这些部件是否适合您的应用。

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Tim:

    我正在寻找一个能够同时支持4个数据通道,1个时钟通道,1个CMD信号的缓冲器。 这些SDIO线路的工作电压为1.8V。 请您推荐符合此要求的任何部件。

    此致,
    Khemraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Khemraj,

    我不知道每种信号的规格是什么。 我建议从缓冲器/驱动器/收发器系列部件开始,然后使用参数搜索缩小此处的选项范围: www.ti.com/.../products.html

    此外,TWL1200是SDIO电压转换器,但可以将输入和输出电压设置为相同的电压,以将其用作缓冲器:
    www.ti.com/.../twl1200.pdf

    此致,
    -Tim