This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万HF:带dp8.3822万h的MII和RMII接口

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626613/dp83822hf-mii-and-rmii-interface-with-dp83822h

部件号:DP8.3822万HF
主题中讨论的其他部件:DP8.3822万HDP8.3822万EVM

您好,

我们打算将DP8.3822万H用于MII和RMII接口,并且使用具有8个磁芯的堆叠式RJ45连接器。

问题是,我们是否真的需要8个内核来连接MII和RMII? 注意:由于空间限制,必须需要堆栈连接器。

如果需要 有关连接器或任何建议部件的建议,我们将不胜感激。

谢谢

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rajesh:

    MII和RMII是PHY的MAC接口选项,它们是连接到处理器的引脚。 磁性元件连接在电缆端与PHY的MDI针脚之间。 因此,磁性选择将不取决于MAC接口选项:MII或RMII。 但是,DP8.3822万是10/100以太网PHY,仅使用2对双绞线电缆,因此您可以使用4针的磁性电缆进行MDI连接。 有关 如何将磁性元件连接到DP8.3822万的详细信息,请参阅DP8.3822万EVM的原理图(www.ti.com/.../snlu179.pdf)。

    此致,
    Aniruddha