This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有从RMII到MII I/F的桥接设备?

Guru**** 2457470 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626504/is-there-a-bridge-device-from-rmii-to-mii-i-f

主题中讨论的其他部件:AM3517

您好,

我有一个问题。

如果有从RMII到MII的Brdge设备,是否有?

据我了解,AM3517的以太网MAC只有RMII接口,而不是MII接口。 因此,我的客户希望将RMII连接到MII。

感谢您的快速回复。

此致,

Michi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michi:

    我们没有用于将RMII转换为MII的专用桥接设备。 这种情况下的最终应用是什么? 他们可以使用RMII PHY吗?

    此致,
    Aniruddha