This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万EVM:RPD_G2连接到NC

Guru**** 2542780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626779/tps65986evm-rpd_g2-connected-to-nc

部件号:TPS6.5986万EVM

您好,

查看TPS6.5986万EVM的原理图,RPD_G2连接到L11_NC网络。 这是否出于某种原因而有必要/我们是否应该将其加入?

谢谢!

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Josh:

    否,这不是设计的要求。 我们在EVM上执行了此操作,以便我们可以轻松地将RPD_G2信号路由到PCB顶部的零欧姆电阻器。 大多数客户没有此零欧姆选项,因此他们可以直接将RPD_G2路由到C_CC2 (分别为K10和L10)。

    谢谢!
    Eric