This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:具有AEC-Q100汽车认证的备用部件

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6F002-Q1, TPD4E05U06-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623881/tpd12s016-alternate-part-with-aec-q100-automotive-qualified

部件号:TPD12S016
主题中讨论的其他部件:TPD6F002-Q1TPD4E05U06-Q1SN74CBTLV1.6212万SN74CB3T1.621万-Q1

您好,支持:

实际上,我们计划在设计中使用一些TI部件。 部件号如下所示。

1. TPD12S016RKT

2. SN74CBTLV1.6212万GR

TPS3808G09DBV  

TPS2552DBV  

但这部分不符合汽车标准。 请您保证零件号符合汽车标准AEC -Q100


此致
Dhaval Shah (dhaval.shah@vvdntech.in

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dhaval:

    要更换TPD12S016RKT,请尝试TPD4E05U06-Q1或TPD6F002-Q1。 它们不像TPD那样集成,但它们应该完成工作。

    对于其他部分,我稍后将进行研究。 如有必要,我可以移动螺纹,以便您可以与直接支持这些零件的人员交谈。

    谢谢!
    Thomas A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    感谢您的宝贵反馈。  


    最好的酒店
    Dhaval Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Thomas /支持团队,


    您是否可以为以下零件号建议我们备用汽车合格零件

    SN74CBTLV1.6212万GR  




    此致
    Dhaval Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dhaval:

    我已通知支持SN74CBTLV1.6212万设备的工程师,他们很快就会回复您:-)

    此致,

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dhaval:

    我们目前还没有SN74CBTLV1.6212万GR-Q1。 它是具有总线交换功能的24通道。 但是,我们可以使用我们的1:1 Q1设备使系统具有横梁功能。

    以下是10个候选设备。 您可能需要根据您的耗材和刀头宽度要求进行向下过滤。
    www.ti.com/.../analogue-switches-muxes-products.page SPST&p1498=汽车


    以SN74CB3T1.621万-Q1为例。 它是20通道1:1开关。 如果我们可以在您的系统中安装其中两个,您就可以构建一个20通道总线交换交换机。 此外,此器件还可以进行电压电平转换。