This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD24:使用具有浪涌吸收功能的长电缆进行传输

Guru**** 2769255 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626645/sn65hvd24-transmission-using-long-cable-with-surge-absorption

部件号:SN65HVD24

你(们)好

已使用SN65HVD2.43万米电缆在4MHz速率下传输失败。

此时,浪涌吸收部分用于IEC6.1万-4-5的要求。

如果拆下了吸收件,变速箱可以通过以上用例。

(这并不奇怪,因为SN65HVD24具有内部均衡器。)

因此,故障的原因似乎是吸收部分的电容。

您是否有使用CDSOT23-SM712等吸收部件实现远距离(300 m)传输的参考材料?

请告诉我您的观点吗?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查接收器端部的波形(带或不带浪涌保护二极管)? 很遗憾,我没有您的特定应用程序的任何测试数据。 但请注意,HVD2x设备中的每个均衡器具有不同的频率回波特征。 您可以尝试 HVD23以查看它是否会产生影响。

    此致,