This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:请帮助您检查问题,我们的主板无法通信。

Guru**** 2456920 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626014/tusb544-pls-kindly-help-to-check-the-issue-and-our-board-can-not-communicate

部件号:TUSB544

德拉斯:

请帮助您检查问题。  

由于TUSB544为DisplayPort模式,并且寄存器如下所示,因此我们无法正常通信。

1/作为附件的示意图;

  

   TyperC_SBU1和TyperC_SBU2已断开连接。

2登记如下:

    啊 -- 0x12
   bh -- 0x0
   CH -- 0x0
   10h -- 0x0
   11h -- 0x0
   12h -- 0x0
   13h -- 0x10
   1bh -- 0x0
   20H-23h --默认值

3将信息记录为附件。

e2e.ti.com/.../usbpd_5F00_failed.log

e2e.ti.com/.../usbpd_5F00_okay.log

   QCOM MTP VS EV板(故障)。

  从日志中,我们可以看到MTP正常,并且没有任何TX&RX信息。

  还有一些信息可供您参考:

  A)有D+的USB或D-正常,另一个无法从日志中识别。

  B)无法从日志中获取任何信息。

BTW,HPDIN设计为浮动状态,是否存在任何问题?

请帮助检查。

非常感谢!

此致

吴运文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,祝您好运,

        我在这里有一些评论,首先,TUSB544不处理任何PD通信,因此您连接的PD日志必须是PD控制器的故障,而不是TUSB544,HDPIN终端必须由PD控制器或端口管理器驱动 (否则,端口管理器必须通过I2C启用PD接口),需要启用其PD终端。 TUSB544是具有线性均衡的Type-C交换机;如果您想要测试其性能,您可以配置DP模式并运行电气测试,而不是运行功能测试(如您所连接的PD日志)。

      USB2功能正常,因为它是3.1 和DP的独立接口。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    那么什么是电气测试?  

    如何知道我们的产品测试良好?

    谢谢。

    此致,

    Sammi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sammi:

      对于USB,请遵循 超高速USB 版本1.0a的电气合规性测试规范。

       对于Display Port,您可以使用 此文档 作为参考。

    此致,

    迭戈。