This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:CLK+/-的引脚功能

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626181/tpd12s016-pin-functions-for-clk--

部件号:TPD12S016

您好,

我想确认CLK+/-的管脚功能。 根据第4页RKT封装的视图,CLK+引脚为No15,CLK-引脚为No14。 但是,这些引脚的极性在引脚功能表中颠倒。 哪一项是正确的?

此致。

Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Toshiyuki-San,

    我明天会研究这个问题。

    谢谢!
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Toshiyuki-san

    我看到其他对这些引脚的引用按封装中描述的顺序排列,而不是引脚表。 在连接器上,CLK-位于CLK+引脚上方,因此封装的引脚顺序更有意义。

    感谢您的反馈,我将进一步调查并验证。

    谢谢!
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Toshiyuki-san

    CLK-和CLK+仅受ESD保护,因此无论连接哪种极性,它们都将发挥相同的功能。

    祝您好运,
    Thomas A.