This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万EVM:通过USB-C启用1.1

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626746/tps65986evm-enabling-dp1-1-over-usb-c

部件号:TPS6.5986万EVM
主题中讨论的其他部件: DP-EXPANDE-EVM

我的客户很难让1.1 通过我们的TPS6.5986万EVM和DP-Expansion-EVM工作。  他们已验证视频源是否正常,并且直接从源使用显示器(Dell U2410 DP显示器)时可以正常工作。

通过遵循TI EVM用户指南中的步骤,USB-C电源和USB数据可以正常工作:

 

源端PC USB主机端口可以将文件从PC复制到吸入端2.0 闪存盘,

并从2.0 的记忆棒读回数据。

 

虽然DP视频源已证明可与Dell U2410 DP显示器配合使用,但1.1 仍无法将视频输出到Dell U2410 DP显示器。

 

指示灯D5始终闪烁;

LED D6,D7,D8,D9始终打开;

LED D4,D10始终熄灭;

 

S1 DIP开关设置如下:

 

  1. DP源(左侧):

1 0 0 0

  1. DP散热器(右侧):

    0 0 0 0

我们是否需要尝试一些不同的设置?  我有一些他们设置的图片,可以根据需要分享。

谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    您能否与我分享他们的设置图片? 这将帮助我确定尝试解决问题的方法。

    谢谢!
    Eric